我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M221PLC是否可以同时扩展TM2、TM3模块?
问题描述:
M221PLC是否可以同时扩展TM2、TM3模块?

所属产品线:
Modicon M221; Modicon TM3扩展模块

解决方法:

可以。TM2、TM3扩展模块具有良好的兼容性,大多数TM2扩展模块也通用于M221控制器,但是在配置中增加一个TM2扩展模块会将扩展模块执行时间增加数毫秒。