我们今天能为您提供什么帮助?

M221PLC的RTC时钟如何修改?

问题描述:
M221PLC的RTC时钟如何修改?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

有二种方式:

1Somachine Basic软件在线时,可以在试运行---RTC管理---手动或者自动---点击右下“应用”修改M221RTC

2、编写程序,%S50下降沿时,修改%SW49---%SW53,即可修改M221RTC