我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine Basic中HSC功能块在执行S(预设输入)或%I0.2/%I0.5的过程中,为什么有的时候是清零,有的时候是赋予预设值?
问题描述:
SoMachine Basic中HSC功能块在执行S(预设输入)或%I0.2/%I0.5的过程中,为什么有的时候是清零,有的时候是赋予预设值?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

当执行S或在预设输入%I0.2/%I0.5的过程中,需判断输出管脚U,根据U的值不一样,实现功能不一样。向上计数时执行复位当前值,向下计数时把预设值写入当前值。