我们今天能为您提供什么帮助?

M221串口下载时,RS-485/RS-232的方式是否都可以下载上传程序?是否所有的转换器的可以下载?

问题描述:
M221串口下载时,RS-485/RS-232的方式是否都可以下载上传程序?是否所有的转换器的可以下载?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

RS-485/RS-232的方式都可以下载上传程序。经测试施耐德的TSXCUSB485VW3M8131 可以正常上传与下载程序,第三方的转换器要视其芯片及质量等原因而定,需客户自己测试。