我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M221如何设置项目保护和应用程序保护?
问题描述:
M221如何设置项目保护和应用程序保护?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

M100、M200和M221可以设置项目保护和应用程序保护:

1、项目保护—对项目打开和项目修改进行保护。如果项目被加密,每次在您尝试打开项目时,都会提示您输入“加密密码”;如要修改项目,需要输入“修改密码”。

2、应用程序保护——读保护,启用后在没有密码情况下禁止从PLC上传程序到电脑的编程软件。

3、应用程序保护——写保护,启用后在没有密码情况下禁止将电脑的编程软件的程序下载到PLC。