我们今天能为您提供什么帮助?

M221的输入点是不是都可以设置为PLC的启停功能?

问题描述:
M221的输入点是不是都可以设置为PLC的启停功能?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

对于16、24、32点的M221来讲,所有的输入点都可以控制其本身RUN/STOP,但是对于40点的M221来讲,只有%I0.0----%I0.15可以控制其RUN/STOP,%I0.16---%I0.23不可以控制其RUN/STOP。