我们今天能为您提供什么帮助?

Reflex iC60过热保护的实现原理?

问题描述:
Reflex iC60过热保护的实现原理?

所属产品线:
Reflex iC60

解决方法:

过热保护的实现原理:Reflex iC60没有内置的温度传感器,无法测量温度。过热保护的实现是通过综合考虑控制命令的频率以及两次控制命令之间的冷却时间来估算得出。

如果两个控制命令之间的延迟不足20s,Reflex iC60可能切换至过热保护模式,并在此模式下持续5s至25s的时间。

过热保护时,正面的操作状态指示灯为橙色快闪。

注意:切断Reflex iC60的工作电源不会重置过热保护的运算法则。