我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EA9A45和EA9A65可以配梳状母排吗?
问题描述:
EA9A45和EA9A65可以配梳状母排吗?

所属产品线:
Easy 9 小型断路器

解决方法:

EA9A45和EA9A65可以配梳状母排,用的是iDPN的梳状母排。

订货号A9HLD612(长度18mm*12)或者A9HLD624(长度18mm*24)。