我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT断路器Micrologic控制单元的LCD数字屏什么时候显示?
问题描述:
MT断路器Micrologic控制单元的LCD数字屏什么时候显示?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

A/E型控制单元:

1.负载不小于20%In(三相);

2.负载不小于40%In(两相);

3.负载不小于100%In(单相);

4.有外接24V DC电源接入时。

D/P/H型控制单元:

1.断路器合闸(即使空载),且上口给电;

2.断路器下口给电;

3.选用了PTE,且上口给电;

4.有外接24V DC电源接入时。

附:A/E型控制单元负载不满足时,LCD数字屏可能有显示,但不做保证。