MT断路器为保证在相间短路时的动稳定对母排连接第一个支撑件距离的要求?
问题描述:
MT断路器为保证在相间短路时的动稳定对母排连接第一个支撑件距离的要求?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
第一个支撑杆应与断路器连接点保持在最大距离范围内 (参见下表)。
最大距离 A (断路器母排连接与第 1 个支撑杆) 对应于不同的短路电流
Isc (kA) 30 50 65 80 100 150
距离 A (mm) 350 300 250 150 150 150

是否有帮助?