我们今天能为您提供什么帮助?

断路器MT08到MT32N2,H,L型抽屉式在基板上或轨道上固定开孔图2Φ11.5X22如何理解?

问题描述:
断路器MT08到MT32N2,H,L型抽屉式在基板上或轨道上固定开孔图2Φ11.5X22如何理解?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

如下图,2Φ11.5X22是指中间开一个10X11.5矩形孔,两侧分别是一个直径为11.5的半圆孔。