问题描述:
Lexium 23A 无论使用DI端子还是参数P2-30,都无法正常使能,如何处理?所属产品线:
Lexium 23 Plus解决方法:
出厂默认操作模式为Canopen控制(P1-01=0B),这时是需要通过Canopen命令使能的;
将操作模式改为其他非Canopen的操作模式,参数修改完毕后,断电再上电,使新的操作模式生效。
然后就可以通过DI端子或P2-30参数来使能了。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
出厂默认操作模式为Canopen控制(P1-01=0B),这时是需要通过Canopen命令使能的;
将操作模式改为其他非Canopen的操作模式,参数修改完毕后,断电再上电,使新的操作模式生效。
然后就可以通过DI端子或P2-30参数来使能了。
是否有帮助?