我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine平台PLC通过MC_MoveVelocity_LXM28控制LXM28时速度单位是多少?
所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

Velocity的单位与LXM23不同,其值取决于位置标称比例。

默认位置比例下1280000个脉冲电机转动一圈,即Velocity=1280000时,每秒发1280000个脉冲,对应电机转动一圈,每分钟电机转动60圈,实际速度为60转/分。