我们今天能为您提供什么帮助?

使用SoMachine 3.1软件,配置LXM23A驱动器后,使用功能块MC_ReadAxisError_LXM23读取驱动器的错误代码为65341,是什么原因?

问题描述:
使用SoMachine 3.1软件,配置LXM23A驱动器后,使用功能块MC_ReadAxisError_LXM23读取驱动器的错误代码为65341,是什么原因?

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

此时驱动器最低固件版本为V1.010sub04,如果驱动器固件版本低于此版本,会报65341故障。