我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
客户利用模拟量进行LXM23D的速度控制,在P1-40中已经设置了模拟量的最大回转速度3000,但是给定已经给到10V电机的实际转速只有2000rpm这是什么原因?
问题描述:
客户利用模拟量进行LXM23D的速度控制,在P1-40中已经设置了模拟量的最大回转速度3000,但是给定已经给到10V电机的实际转速只有2000rpm这是什么原因?

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

这里需要注意参数P1-55最大速度限制,它表示电机的最大转速。本例中客户误设置该参数为2000rpm导致以上结果。