FA329484
FA329484
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium 23 Plus驱动器,P2-44,P2-46对应的衰减率如何计算?
问题描述:
Lexium 23 Plus驱动器,P2-44,P2-46对应的衰减率如何计算?
所属产品线:
Lexium 23 Plus
解决方法:
,例如设置值为3dB时,衰减率为70.79%。
首次发布日期:
2017/10/26
修订日期:
2020/7/23
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Lexium 23 Plus 系列伺服
探索更多
范围:
Lexium 23 Plus 系列伺服