我们今天能为您提供什么帮助?

Lexium 23 Plus驱动器参数P2-30设置为5,更改其他非特殊标记参数后,再将P2-30改为零,重新上电后,更改的非特殊标记参数是更改前的值还是更改后的值?

问题描述:
Lexium 23 Plus驱动器参数P2-30设置为5,更改其他非特殊标记参数后,再将P2-30改为零,重新上电后,更改的非特殊标记参数是更改前的值还是更改后的值?

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

更改前的。要想重新上电后是修改后的值,先将P2-30设置为零,然后修改参数即可。