我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Lexium23 Plus驱动器,为什么参数P2-08设成10后重新上电伺服还是没有恢复成出厂值?
问题描述:
Lexium23 Plus驱动器,为什么参数P2-08设成10后重新上电伺服还是没有恢复成出厂值?

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

在Servo On时P2-08设10是不能恢复出厂值的。有些参数在servo on时是不能写入的,在参数写入时面板上会有相应的提示,只有提示-END-时才表示参数正常写入。