我们今天能为您提供什么帮助?

LXM23 Plus驱动器,垂直升降轴,伺服电机有制动器,停车时有溜车现象如何解决?

问题描述:
LXM23 Plus驱动器,垂直升降轴,伺服电机有制动器,停车时有溜车现象如何解决?

所属产品线:
Lexium 23 Plus

解决方法:

电机的制动器应由驱动器DO信号BRKR来控制,在Servo On时驱动器会输出信号打开制动器,Servo Off时会关闭制动器。把制动器关闭延迟时间P1-43设为合适的负值,可在Servo Off前先闭合刹车,这样就可以防止溜车现象。