我们今天能为您提供什么帮助?

对于MT H型的断路器,3200A及其以下的断路器才能选择Mic7.0的控制单元,那么这个3200A的电流是指框架电流为3200A还是互感器额定值那里是3200A呢?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

是指框架电流。例如,框架为4000,互感器额定值为2000A的MT,H型的断路器选择不了Mic7.0的控制单元,但是框架为3200A,互感器额定值也为3200A的,却可以选择Mic7.0的控制单元。