我们今天能为您提供什么帮助?

MT断路器通过通讯读取事件记录时,时间的格式是怎样的?

问题描述:
MT断路器通过通讯读取事件记录时,时间的格式是怎样的?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

事件记录的1-4个字代表时间,使用的是XDATE格式。具体如下:

第一个字:用8个高位数表达月份;用8个低位表达日期;

第二个字:用8个高位(表达年份(00至49→2000—2049,50--99→1950—1999年);用8个低位表达小时;

第三个字:用8个高位表达分钟;用8个低位表达秒钟;

第四个字: 毫秒