我们今天能为您提供什么帮助?

MT可以实现的接线方式有哪些?

问题描述:
MT可以实现的接线方式有哪些?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT N1型及3200A以下的N2/H型可以实现水平、垂直和前置接线或者三种方式之间任意两种的混合接线。

MT 4000A及其以上规格的MT无前置接线,只能实现水平和垂直接线或者两者之间的混合接线。

MT 6300A的MT只有垂直后接线一种方式,无法实现混合接线