我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT最多多少台断路器可以做缆绳联锁和联杆联锁?都可以实现多台水平安装和叠装吗?有距离要求吗?
问题描述:
MT最多多少台断路器可以做缆绳联锁和联杆联锁?都可以实现多台水平安装和叠装吗?有距离要求吗?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

对于MT联杆联锁,只能在两台之间实现,而且必须叠装,固定板之间的最大距离为900mm。

对于MT缆绳连锁,可以两台,也可以三台之间实现。可以叠装,也可以水平安装。两台的时候,固定板之间最大距离(水平或垂直)为2000mm,缆绳的弯曲半径不小于100mm。三台的时候,相邻两台之间固定板间距离最大为1000mm,最外面两台固定板之间最大距离为2000mm。如图所示:
连杆联锁:
连杆联锁.jpg


叠装
缆绳联锁:
缆绳联锁-水平安装.jpg

两台水平安装

缆绳联锁-叠装.jpg


两台叠装
缆绳连锁-三台.jpg


三台水平安装和叠装