我们今天能为您提供什么帮助?

MT能否在过载的情况下卸载负荷?

问题描述:
MT能否在过载的情况下卸载负荷?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

对于MT MICP,H型控制单元,可以实现这个功能。
有两种,根据电流的卸载和恢复与根据功率的卸载和恢复。
根据电流的卸载和恢复:
脱扣曲线与长延时I2t和Idmtl曲线平行,前者计算时计入中性线,后者不计入中性线。
恢复与卸载的电流值与时间取决于设定的阀值与时间延时,如下图所示:
1.PNG

其中:1,动作阀值 2,动作时间延时 3,返回阀值 4,返回时间延时
动作阀值总是大于等于返回阀值。
此功能不跳闸断路器,但可以连接至一个M2C或M6C触点发出报警,让非优先级负荷断开或者重新接入。
根据功率的卸载和恢复:
根据全部的三相有功功率的计算卸载和恢复负荷。
恢复与卸载的电流值与时间取决于设定的阀值与时间延时,如下图所示:
2.PNG

其中:1,动作阀值 2,动作时间延时 3,返回阀值 4,返回时间延时
动作阀值总是大于等于返回阀值。
此功能不跳断路器,但可以连接至一个M2C或M6C触点发出报警,让非优先级负荷断开或者重新接入。
设置显示如下图所示:
3.PNG 可以通过按键进行选择,修改和确定。