我们今天能为您提供什么帮助?

MT高级控制单元里面电能质量指标里面的Irms,K因数,畸变功率,波峰因素,FFT振幅波谱的含义?

问题描述:
MT高级控制单元里面电能质量指标里面的Irms,K因数,畸变功率,波峰因素,FFT振幅波谱的含义?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

对于MT,只有MIC H型脱扣单元才有电能质量参数的显示。
Irms:
rms值实际就是均方根值,就是一组统计数据的平方和的平均值的平方根,即:
1.PNG

K因数:
K因数是指示高次谐波的质量指标。
2.PNG

K因数用于计算汇流排温度的升高,为非线性负荷设计变压器规格。

畸变功率:
除了有功功率和无功功率之外的第三项功率我们称之为畸变功率。
畸变功率定义 3.PNG
波峰因数:
波峰因数是电流或者电压的波峰值与相应的rms即均方根值得关系:
4.PNG 对于正弦信号,波峰因素为 5.PNG
FFT振幅波谱:
FFT(Fast Fourier Transformation),即为快速傅氏变换,是离散傅氏变换的快速算法,它是根据离散傅氏变换的奇、偶、虚、实等特性,对离散傅立叶变换的算法进行改进获得的。
FFT振幅波谱即基于FFT计算方法得到的振幅波谱分析。
MT可以实现从3到31奇次谐波的FFT振幅波谱。用矩形图的形式显示考虑频率后每个谐波的振幅。
而且可以实现从3到31奇次谐波的单个谐波的畸变水平。
6.PNG