MT MIC P,H型脱扣单元的保护报警之后如何复位?
问题描述:
MT MIC P,H型脱扣单元的保护报警之后如何复位?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
对于过载长延时:
Ir LED在按按钮![]()
之后复位;
内部报警与非闭锁触点输出(加了M2C或者M6C)在T2=1s后自动复位;
时间延时触点(加了M2C或者M6C)在延时时间(延时时间可调1~360s)达到之后复位或者延时时间到达前在“复位菜单”里面复位;
闭锁触点(加了M2C或者M6C)只能在T2=1s之后可以在“复位菜单”里面复位;
如下图所示:
短路短延时,短路瞬时,接地故障保护与漏电保护的报警:
Isd,Ii,Ig LED,内部报警,非闭锁触点(加了M2C或者M6C)在按按钮之后复位;
时间延时触点(加了M2C或者M6C)在延时时间(可调1~360s)达到之后复位或者延时时间到达前在“复位菜单”里面复位;
闭锁触点(加了M2C或者M6C)在按下按钮![]()
之后才可以在“复位菜单”里面复位;
如下图所示:
对于其他高级保护的报警:
内部报警,非闭锁触点(加了M2C或者M6C)在达到了返回阀值且达到对应的延时时间,才能自动复位;
时间延时触点(加了M2C或者M6C)在延时时间(可调1~360s)达到之后复位或者延时时间到达前在“复位菜单”里面复位;
闭锁触点(加了M2C或者M6C)在T2之后可以在“复位菜单”里面复位;
如下图所示:
注意:脱?阀值与返回阀值不同与相同的时候,复位情况不一样,如下图所示:

是否有帮助?