我们今天能为您提供什么帮助?

MT长期储存后可以正常使用吗?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

首先要注意储存条件:
不带控制单元的设备:-40°C~+85°C。
带控制单元的设备:-25°~+85°。
储存于干燥通风房间中,并不受雨水与化学物质侵蚀,没有灰尘,碎石,油漆的作用,且开关处于OFF分闸位置。

然后储存之后必须进行检查,检查通过才能使用:
对于储存时间不满2年:
检查组件:操作机构,控制单元,设备与抽架锁,抽架。
检查方式按照II级和III级的2年程序进行。
对于储存时间满2年:
检查组件:操作机构,辅助控制装置,控制单元,设备和抽架锁,抽架。
检查方式按照III级和IV级5年诊断程序进行。

如果储存环境恶劣(高温,腐蚀性环境),则除了上述内容,还必须:
检查金属部件(锌)和铜部件(镀银或者镀锡)的表面情况。
检查设备和抽架的润滑情况。
清洁并重新润滑夹头和分断触点。