我们今天能为您提供什么帮助?

MT手持测试仪如何进行短路及接地故障测试?

问题描述:
MT手持测试仪如何进行短路及接地故障测试?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

与控制单元连接之后,就可以进行测试。
短路测试:
1,确保主回路没有负载之后,合闸断路器。
2,按手持测试仪上面的短路测试按钮B。
3,测试仪上红色LED指示灯闪烁,则表示测试正在进行中。(对于NS小塑壳,红色灯持续亮表示测试正在进行)。
4,如果断路器脱扣,红色指示灯熄灭,且没有任何错误指示,则测试成功。
接地故障测试:
步骤同短路测试,按钮变成接地测试按钮C即可。(接地故障测试功能只能用于STR53脱扣器,即不能对MT进行接地故障测试)