FA329977
FA329977
我们今天能为您提供什么帮助?
Masterpact MT系列框架断路器的分合闸线圈MX/XF的最小脉冲宽度是多少?
所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; MT/NW 1000V
解决方法:
最小脉冲宽度为150ms.
首次发布日期:
2017/10/30
修订日期:
2017/10/31
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Masterpact MT 空气断路器
MT/NW 1000V
探索更多
范围:
Masterpact MT 空气断路器
MT/NW 1000V