我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器A型控制单元所需供电模块必须用AD供电模块吗?
问题描述:
MT空气断路器A型控制单元所需供电模块必须用AD供电模块吗?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

不一定必须用AD模块,除施耐德品牌的AD模块外,还可选择TE品牌的AD模块,例如型号为:ABL7CEM24006,输入AC 220V,输出DC24V,0.6A,15W,环境温度:-10 ~ +60度。

或者选用其他厂家产品但是必须得满足AD模块的技术参数:输出电压: 24V DC±5%,1A,纹波<1%绝缘等级:输入/输出3kV rms/1min