我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器控制单元上的外部连接端子对应端子编号是什么?
问题描述:
MT空气断路器控制单元上的外部连接端子对应端子编号是什么?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT所有控制单元上都有一个12口的外部连接端子排,对应端子编号分别是:Z1、Z2、Z3、Z4、Z5、M1、M2、M3/T1、T2、T3、T4/F1-、F2+。其中M3、T1共用一个端子,T4、F1-共用一个端子。