我们今天能为您提供什么帮助?

MT Res空气断路器远程复位选件能否长期通电?如果是脉冲命令,命令长度是多少?

问题描述:
MT Res空气断路器远程复位选件能否长期通电?如果是脉冲命令,命令长度是多少?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT Res装在控制器底座上,占用第二个SDE的位置,该附件只有在MT fault trip以后才有效。当远程复位完成以后,自动切除外部电源,此时即使一直给电,附件也不会动作,所以理论上长期通电不会有任何问题,但有一个风险就是故 障跳闸以后断路器会自动复位。所以,如果客户选用,为了复位的有效性和可靠性,不建议使用脉冲命令,建议采用SDE信号配合继电器进行逻辑控制,当故障复 位以后再将复位命令自行解除。所以既不建议用脉冲命令,也不建议长期通电。

注:Res远程复位要禁止客户自行安装,一般建议客户在选型的时候就已选配,因为安装有一定的要求。如果后续增加,建议售后服务安装,并且要求在安装到断路器上之前严禁通电测试。