我们今天能为您提供什么帮助?

空气断路器MT有哪些操作方式,可以手动操作吗?

问题描述:
空气断路器MT有哪些操作方式,可以手动操作吗?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

框架断路器的操作方式可以分为三类
1 、完整框架断路器不选任何附件,就只能手动操作;
2、完整断路器+MX+XF+MCH,可以手动和电动操作两种操作方式。
3、完整断路器+COM+MX+XF+MCH,可以手动操作,电动操作,通讯控制三种方式控制。