MT HA HF的隔离开关没有同NA一样,提供在具有外部保护继电器时的极限分断能力值,应如何理解?
问题描述:
MT HA HF的隔离开关没有同NA一样,提供在具有外部保护继电器时的极限分断能力值,应如何理解?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
根据GB14048.2中附录L关于“无过电流保护要求的断路器”的规定,不能提供电路保护,但是可以在短路条件下通过辅助装置脱扣,以用作自身保护的设备,称为CBI。
CBI分为X级(内装不可调瞬动短路脱扣器)和Y级(无内装短路脱扣器)
MT系列的隔离开关属于Y级。
对于Y级CBI,如果其声明的额定限制短路电流Icc小于其原体断路器的Icw,则无需进行附加试验。例如MT NA的Icc为50ms 36kA,小于MT N1型 500ms 42kA。
MT HA和HF并未提供相应的值,则应保证隔离开关配合的外部保护的Icc必须满足MT断路器的热限制要求。
是否有帮助?