我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
将MT空气断路器低容量的准备合闸触点PF接到合闸回路中,合闸线圈控制电压为220VAC,可以吗?如何接?
问题描述:
将MT空气断路器低容量的准备合闸触点PF接到合闸回路中,合闸线圈控制电压为220VAC,可以吗?如何接?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

XF回路最大电流为调用时的电流。Imax=调用功率/控制电压,Imax=200W/220V=0.91A,PF在240V的电压下最大可通过3A的电流,故PF低容量的可以用在该合闸回路中。将PF的251、252接到合闸回路中,当合闸条件具备后,按下合闸按钮,断路器就可以合上闸了。
图像.jpg
PF低容量.jpg
PF接线图.jpg