我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器是否支持Profibus通讯,如何实现?
问题描述:
MT空气断路器是否支持Profibus通讯,如何实现?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT框架断路器支持Modbus和Modbus TCP通讯(均需要选配对应的通讯附件),如果要实现MT的Profibus通讯,需要选择Modbus通讯模块和Profibus DP/Modbus网关。

如果是单台MT做子站可以选择1个LA9P307(Profibus DP/Modbus网关),如果是多台MT做子站可以选择1个LA9P307(Profibus DP/Modbus网关)+1个LU9GC3(Modbus集线器)。