我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何使MT D、P、H型空气断路器控制单元在断路器分闸时也能正常显示?
问题描述:
如何使MT D、P、H型空气断路器控制单元在断路器分闸时也能正常显示?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

图像.bmp
如上图所示,D、P、H型控制单元从断路器下口去电压,所以当断路器分闸时无法显示。
客户想在分闸时显示可以加AD外部供电模块,或者直接下进线,或者加PTE互感器。
加PTE互感器时,断开M1、M2、M3的内部电压输入,将端子VN、V1、V2、V3接到PTE互感器上采集上口电压。此外,当主回路电压<100V或>690V时,需要加配一变压器。