MT空气断路器脱扣单元的参数Ir,Isd,Im/Ii,Ig,tr,tsd,tg 如何整定?
MT断路器保护整定步骤:
1. 计算断路器整定值
2. 根据整定需值整定低压断路器
计算断路器整定值
1.低压断路器整定值通常包括三组值
长延时动作电流值、长延时动作时间值
短延时动作电流值、短延时动作时间值
瞬动动作电流值
2.进线断路器整定值确定原则
长延时动作电流需要大于线路的最大负荷电流即计算电流
长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间
短延时动作电流值应大于线路的尖峰电流
短延时动作时间应比后一级保护的动作时间长一个时间级差
瞬时动作电流值躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作
长延时保护整定
根据断路器额定电流In,
长延时过载保护整定电流Ir,
以及要求的长延时动作电流值If,
长延时动作时间值Tf,
设定过载保护旋钮Ir,tr位置。
设定步骤:
1. 选择Ir值
根据断路器所保护设备的正常运行电流选择Ir值,公式为Ir = X×In (X为Ir整定旋钮所指
示的倍数,范围为0.4~1 )。
当运行电流低于1.05Ir值时,断路器不会启动长延时保护;当运行电流介于1.05Ir 和
1.20Ir之间时,断路器可能启动长延时保护并可能脱扣;当运行电流大于1.20Ir后,断
路器会启动长延时保护并脱扣。
2. 选择tr值
Micrologic的tr整定旋钮是通过6倍过载电流对应的延时时间为设定刻度,其它倍数下
的过载电流所对应的延时时间由以下步骤查询:
a. 根据If / Ir值,在横坐标上找到该值;
b. 根据整定要求的动作时间值tf,与If/Ir值确定的坐标点,在坐标上找到最接近的曲线
(如下图中蓝色坐标线所示);
c. 沿上述曲线查到横坐标值为6倍时,其对应的纵坐标上动作时间即为tr旋钮应整定数值

上图示例中:In=2000A,Ir=0.7×In=1400A,若要求在2100A (1.5Ir) 时断路器延时
25s过载脱扣,可通过横坐标1.5Ir, 纵坐标25s找到相应的脱扣曲线,沿此脱扣曲线,可
查出对应横坐标为6时,纵坐标延时时间1s,即控制单元tr的整定值设为1s (如图中红
色坐标线所示)。
通过脱扣曲线,可以查出在不同过载电流下对应的长延时脱扣时间。
短延时保护设定
根据断路器额定电流In,长延时整定电流值Ir,短延时动作电流值If,短延时动作时间
值tf,设定短延时旋钮Isd, tsd位置;
设定步骤:
1. 选择Isd值
短延时保护电流的设定公式为Isd=Z×Ir。根据要求,选择最贴近整定要求的Z×Ir值
(Z= 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5,6, 8, 10),将Isd旋钮设定到Z值;
左图示例中,若要求短路短延时的动作电流为2800A,则可将Isd的整定旋钮调到2的
档位。
2. 选择tsd值
a. 根据要求,选择最贴近整定要求的tsd值(tsd= 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4),将tsd旋钮设定到
该值;
b. 选择定时限或反时限的短延时保护;
I2t on:脱扣曲线被选择为反时限特性;脱扣时间随断路器过载电流的大小呈反比例变
化;在短路电流小于10Ir时,断路器流过的短路电流值越小,断路器的短延时脱扣时
间较长;
I 2t off:脱扣器曲线被选择为定时限特性;脱扣时间不随?路器过载电流的大小而变
化;
当短路电流大于10Ir后,定时限和反时限短延时保护的延时时间相同。
左图示例中,脱扣器被设定为反时限保护特性,延时时间为0.2s,即整定到左侧白色
I2t on区域。
例如,当短路电流为8Ir(1400×8 =11.2kA)时,对应的定时限延时时间为0.2s,而反时
限特性的延时约为0.4s。

瞬时保护设定
根据要求,选择最贴近要求值的A×In值(A= 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, OFF),将Ii旋钮整
定到A值;也可选择OFF档位,关闭瞬动保护;
瞬时保护固定延时20ms。
接地保护设定
设定方式同短延时。具有I2t on和off两种保护曲线特性,整定电流旋钮分为A~J九档,
对应值随额定电流而变化,从120A~1200A;整定时间范围为:tg=0, 0.1, 0.2, 0.3,
0.4s。
是否有帮助?