MT空气断路器正常运行期间故障脱扣(故障复位按钮弹出)?
MT断路器正常运行期间故障脱扣(故障复位按钮弹出)?
脱扣现象:断路器分闸主触头位置指示器显示为“OFF”,脱扣指示按钮(故障复位按钮)弹出,控制单元故障指示灯长亮,断路器无法合闸。
脱扣原因检查:先查看故障指示灯,根据亮灯的类型判断是哪一类型故障。
| 故障可能类型 | 故障原因 | 处理办法 |
| Ir灯发出橙光且长亮 | Ir灯发出橙光且长亮系统电流超过长延时电流设定Ir值,延时后断路器跳闸 | (1) 查找过载原因,使系统恢复到额定负载范围内 |
| Isd/Ii灯发出橙光且长亮 | 系统有短路故障,断路器启动了短?短延时或短路瞬动保护功能 | (1) 查看断路器外观,观察MT端子出线和母排搭接处有无烧灼痕迹;断路器外观有无开裂;D, P,H型控制单元还可通过菜单检查脱扣历史记录中各相短路脱扣电流值,来帮助判断故障相序 |
| Ig/Idn灯发出橙光且长亮 | 系统有漏电或接地故障,断路器启动了接地故障保护功能 | (1) 分别检查三相对地绝缘电阻,找出漏电点,清除故障 |
| Ap灯发出橙光且长亮 | 对于A型控制单元,为自保护动作;对D、P、H型控制单元可能为自保护或高级保护功能动作 | (1) D, P, H型控制单元先查看历史记录,以确定故障类型;A型Ap灯亮为自保护动作 |
是否有帮助?