我们今天能为您提供什么帮助?

MT06N1抽屉式空气断路器,4个OF不够用,又不能再增加,如何解决?

问题描述:
MT06N1抽屉式空气断路器,4个OF不够用,又不能再增加,如何解决?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

可以考虑用中间继电器来扩展OF触点,原理是将OF触点串接在中间继电器的控制回路里,由于OF触点的动作,从而引起中间继电器动作,不同的中间继电器会有2~4组的触点输出,从而起到扩展触点的作用。