FA330107
FA330107
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器A型、E型控制单元和MVS空气断路器A型、V型控制单元上的40%、100%指的是什么?
问题描述:
MT空气断路器A型、E型控制单元和MVS空气断路器A型、V型控制单元上的40%、100%指的是什么?
所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器
解决方法:
指的是运行电流占长延时整定电流Ir的比值。
首次发布日期:
2017/10/31
修订日期:
2024/7/4
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Masterpact MT 空气断路器
探索更多
范围:
Masterpact MT 空气断路器