我们今天能为您提供什么帮助?

MT系列空气断路器,Micrologic的各种控制单元分别具有哪些不同保护、测量功能?

问题描述:
MT系列空气断路器,Micrologic的各种控制单元分别具有哪些不同保护、测量功能?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT.JPG

2.0—基本型二段保护,过载+瞬时短路。

5.0—选择性三段保护,过载+短延时短路+瞬时短路

6.0—选择性三段保护+接地故障保护(大电流)。

7.0—选择性三段保护+漏电保护(小电流)。

A型测量表计为电流表 : 测量电流

E型测量表计为电能表:  测量电流/电压/功率/电量/PF
D型测量表计为电能表: 测量电流/ 电压/功率/电量/cosΦ/频率
(与E型表区别是有跳闸、报警历史记录,带有故障值记录,可加M6C可编程触点输出报警信号,触头磨损记录)

P型测量表计为功率表(并含有A型表的所有功能) :测量电流/电压/功率/电量/cosΦ/频率 +高级保护

H型测量表计为谐波表(并含有P型表的所有功能) :测量电流/电压/功率/电量/cosΦ/频率 /电能质量管理(谐波)/波形捕捉 +高级保护