我们今天能为您提供什么帮助?

MT空气断路器如果已经选用了COM通信模块,能否禁用遥控功能?如何实现?

问题描述:
MT空气断路器如果已经选用了COM通信模块,能否禁用遥控功能?如何实现?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

对于Mic D/P/H型控制单元,可以通过按键将远程控制设置为就地方式(手动)和远动方式(自动),如下图所示:
COM.jpg
选择为“手动”模式后,COM遥控功能即被禁用,但此时可以通过本体上的分合闸按钮和远程分合闸按钮进行控制。
对于Mic A/E型控制单元,无法对远程控制进行设置。
此外,对于上述控制单元,也可以联系施耐德售后,将带通信功能的分合闸线圈更换为普通线圈来禁用遥控功能。