MT空气断路器能否实现故障报警输出?如何选型?
问题描述:
MT空气断路器能否实现故障报警输出?如何选型?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
对于基本型和Micrologic A型控制单元,无法实现故障报警输出;
对于Micrologic E型控制单元,可以选配M2C触点,可以实现过载、短延时、瞬时或接地故障报警输出;
对于Micrologic D/P/H型控制单元,可以选配M2C或M6C触点,实现过载、短延时、瞬时、接地故障或漏电报警输出,此外,P/H型控制单元的高级保护报警也可以分配给该触点。
以上报警类型均可以通过控制单元键盘或COM通信的监控系统进行编程。
M2C装于MT断路器内部,有两个触点(S1和S2),由控制单元供 电,此时控制单元必须由AD外部电源模块供电;M6C有6个独立的转换触点(S1-S6),需要选外部供电AD电源模块(损耗100mA)单独供电,此时 AD模块不是控制单元必选附件。M6C和AD模块均需在开关柜内部单独安装。
注意:M2C和M6C不能同时选配,只能二选一;M2C和M6C不能单独订购,需随MT订购。
此外,MTE框架断路器中Micrologic D型控制单元亦可通过M2C或M6C实现故障报警输出,需随MTE订购;其余的框架断路器MVS系列、EVS系列均不能实现该功能。
是否有帮助?