我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
三极MT空气断路器配Micrologic A/E型控制单元能否测量中性线电流?
问题描述:
三极MT空气断路器配Micrologic A/E型控制单元能否测量中性线电流?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

对于MIC A/E控制单元四极断路器可以直接对中性线电流进行测量。
对于MIC E控制单元三极断路器可以增加TCE实现中性线电流的测量。这时,在系统类型设置里面,需要选择44。4线3CT和3CT+外接CT两种情况都可以选择44模式。