我们今天能为您提供什么帮助?

MT Micrologic D/P/H型空气断路器控制单元通过拨盘修改保护值之后,原来按键设定的保护值会保存吗?

问题描述:
MT Micrologic D/P/H型空气断路器控制单元通过拨盘修改保护值之后,原来按键设定的保护值会保存吗?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

不会。
通过拨盘设定保护值之后,可以通过按键来对过载、短路、接地和漏电保护的脱扣阈值和延时时间进行微调。按键的最初设定值为拨盘的设定值,并且拨盘的设定值为按钮设定的最大值。
通过拨盘修改保护值后,会删除原来所有通过按键调节的过载、短路、接地、漏电和中性线保护设定值。