什么是MT空气断路器的防跳功能?如何使XF线圈的外部保持合闸命令持续有效而不触发防跳功能?
问题描述:
什么是MT空气断路器的防跳功能?如何使XF线圈的外部保持合闸命令持续有效而不触发防跳功能?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
GB 14048.1-2006中第2.3.20条对防跳跃机构(anti-pumping device)的定义:在闭合-断开操作之后,只要引起闭合操作的部件保持在闭合位置上,就能防止再次闭合的机构。
MT的防跳功能指的是当断路器分闸后(手动分闸、电气分闸和故障脱扣等),如果合闸命令持续存在,断路器将保持在分闸位置而无法合闸,目的是防止断路器发生合闸-分闸-合闸的跳跃现象,只有先中断该合闸命令后重新发出一个合闸命令才能使断路器合闸。
如果需要使XF线圈的外部保持合闸命令持续有效,可以将合闸线圈与PF"准备合闸"触点串联连接,可避免XF线圈触发的防跳功能。
是否有帮助?