我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器当短路保护Ii拨到OFF时出现什么情况?
问题描述:
MT空气断路器当短路保护Ii拨到OFF时出现什么情况?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT断路器瞬动保护属于金属性短路。

当N2,H1,H1b:处于OFF位置,意味着取消瞬时保护。

当N1,H1,L1:  处于OFF位置,I(瞬动)=DIN值。

注:DIN自保护是当断路器的Icw<Icu时,若关闭短路瞬时保护,当短路电流大于Icw小于Icu,断路器将会在短延时中承受大于Icw的电流值。

出于断路器自保护的要求,当短路电流的峰值电流大于2.2倍Icw rms时,断路器可自动瞬时跳闸,防止断路器在短延时中承受大于Icw的电流值。MT 断路器的N1,H2,H3和L型具有DIN保护。