问题描述:
MT空气断路器做通信时接线方式如何设置?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
有两种接线方式可以设置:4wires和2w+ULP,MicrologicE/P/H可以直接在控制单元通讯设置里面进行设置,MicrologicA/D只能通过RSU软件来进行设置。如果不带ULP模块,从本体通讯模块到网关的接线不管是RS 485 2线还是4线都需要选择成4wires模式。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
有两种接线方式可以设置:4wires和2w+ULP,MicrologicE/P/H可以直接在控制单元通讯设置里面进行设置,MicrologicA/D只能通过RSU软件来进行设置。如果不带ULP模块,从本体通讯模块到网关的接线不管是RS 485 2线还是4线都需要选择成4wires模式。
是否有帮助?