问题描述:
MT空气断路器,Micrologic A/D/P/H控制单元上的test/reset钮有什么作用?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
有三种作用,分别是1.测试灯,即检测左侧的4个故障指示灯是否正常。2.复位,即断路器故障跳闸后左侧指示灯有的会亮,需要按test/reset钮进行复位。3.电池测试,即断路器正常运行时,按test/reset钮,液晶显示屏会显示电池情况:充满、半充或者换电池。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
有三种作用,分别是1.测试灯,即检测左侧的4个故障指示灯是否正常。2.复位,即断路器故障跳闸后左侧指示灯有的会亮,需要按test/reset钮进行复位。3.电池测试,即断路器正常运行时,按test/reset钮,液晶显示屏会显示电池情况:充满、半充或者换电池。
是否有帮助?